This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:芯片故障

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003270/ads1299-chip-failure

器件型号:ADS1299

大家好!
我使用 Cyton 原理图构建了自己的基于 EEG ADS1299的设计、并且几乎没有什么变化。
在安装 ADC 之前、我将检查所有电压、所有短路连接、所有焊接-每个都正常。
但是、在安装 ADS1299 (并检查焊接)后、它因白烟而失败、因此我很伤心。
也许可以帮帮我吗?
原理图。

谢谢
.e2e.ti.com/.../Evomind_5F00_v0_5F00_3_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justas、您好!

    欢迎使用 E2E!!!

    我查看了随附的原理图、但没有发现任何可能导致您的设备在安装过程中老化的重大问题。 可能存在 PCB 板问题或导致器件短路的小型焊接桥。 您可以观察到该器件对隔离模拟或数字电路的特定区域造成了任何严重损坏。 您是否仅看到 ADS1299或其他一些支持器件的损坏?

    有关  一些调试技巧、请参阅 E2E 中 TI 的 ADS129x 系列生物电势 ADC 的常见问题解答。

    谢谢。

    -TC