This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:温度测量

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003263/ads1291-temperature-measurement

器件型号:ADS1291

您好!

当我们使用 ADS1291通过集成温度传感器(CHESET=0x14)测量温度时、只要触碰右腿驱动引脚(我们的器件具有 ECG 功能)、并且温度值不正确。 右腿驱动的相关寄存器全部关闭。 寄存器 RLD_SENS (0x06)= 0x00、LOFF_SENS (0x07)= 0x00。

此外、 它已排除 ESD 原因、当触摸右腿驱动时、温度始终不正确。 该应用具有 ECG 功能、并具有 RA、LA 和 RLD 电极。 如果在温度测试期间触碰右腿驱动、则温度会随机波动、但 如果触碰 RA、LA 电极、则不会出现问题。  

原因是什么? 如何解决? 请给我一些建议吗?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    感谢您发帖。

    当您启用内部温度传感器时、ECG 输入电极将与器件隔离。 当您触摸 RLD 电极时、您可能会在系统中注入显著的50/60Hz 电力线干扰、从而导致温度测量不正确。 请查看 ADC 输出的 FFT 频率图、查看这是否是问题所在。 如果可能、请共享器件的完整寄存器设置。  

    谢谢

    -TC