This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299 -完整电路图以及如何使用 Uno/ESP 32对其进行配置。 是否有必要使用带滤波器的外部仪表电路,如果有,原理图请.................. ????????

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003096/ads1299-ads1299--complete-circuit-diagram-and-how-to-configure-it-with-uno-esp-32-and-is-there-any-need-to-use-external-instrumentation-circuit-with-filters-if-yes-schematics-please

器件型号:ADS1299

请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    欢迎来到 E2E 论坛!!!

    感谢您关注 ADS1299。 我建议首先查看数据表和我们的评估板、了解器件的运行情况。 我不熟悉 Uno/ESP32 UC、因此我无法提供有关如何将 ADS1299连接到此 UC 的任何建议。 您可能希望联系 ESP32社区以获得进一步帮助。

    请随时使用此论坛的"搜索"功能查找 ADS1299或 ESP32相关帖子;您可能会找到一些有用的信息。 这里还有一个"常见问题"页面、您可能会发现该页面很有用。

    谢谢

    -TC