This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038Q1EVM-PDK:源代码

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS7038-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002981/ads7038q1evm-pdk-source-code

器件型号:ADS7038Q1EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS7038-Q1

您好!

 是否有适用于此开发套件的源代码? 我们在电路板上使用此 ADS7038-Q1 ADC 芯片、我想查看是否可以获取寄存器的所有宏和联合数据结构、因为除了 GUI 演示之外、我找不到任何其他东西。

谢谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    今年晚些时候、我将为该器件发布一些示例代码;但是、我可以与寄存器宏共享头文件。 请参阅下面随附的 ZIP 文件:

    e2e.ti.com/.../ADS7038-C-Header-File.zip

    我希望这会有所帮助!

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谢谢! 是否有方法可以为该项目发布 GUI 项目 C 代码? 或者可能只是开发套件上 SPI 主微控制器的 SPI 驱动程序文件?

    再次感谢、

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我们计划发布更多显示基本 SPI 通信的示例代码。 同时、让我们离线讨论一下这个问题。

    此致、
    Chris