This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60804:AMC60804的设计帮助

Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC60804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1003167/amc60804-design-help-for-amc60804

器件型号:AMC60804

如何在 不使用 amc60804的内部2.5V 基准电压时处理它? 需要连接电容器或浮点处理! 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高亮度、

    该器件始终使用内部基准、不支持外部基准。  请将一个100nF 电容器连接到 REFOUT 引脚和接地。

    谢谢、

    Paul