This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5674EVM:DAC5674EVM

Guru**** 2925110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001642/dac5674evm-dac5674evm

器件型号:DAC5674EVM

我尝试使用 Altera Cyclone IV 来生成正弦波。首先、我只提供了两个电压、即 J9至 J11和 J14至 J16、分别为3.3V 和1.8V。然后、通过 J8 ROW 引脚输入14位3.3VCOM 电压数据、 输入端子通过 Dupont 线连接、访问前有电压。分别使用接口39和 J4重试时钟输入。最后、SMA 接口连接到接收 J7。但示波器不显示电压。不知道具体原因、请求应答。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    利奇

    对于3.3V CMOS 输入数据、您需要为 J12提供3.3VDC、并为 IOVDD 电源返回 J15。 您还需要为 J10施加+3.3V 电压、并针对器件内部的时钟电路返回 J13。 如果没有这两个电源、DAC 将无法工作。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着我需要为所有四个端口供电?W4接口是否需要连接2个和3个引脚?现在、我提供了四个电源端口、W4连接1、2、39时钟频率为100MHz、但仍然没有波形出现。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要所有四个端口都通电。 W4用于启用内部 PLL。 如果不使用 PLL 模式、则将分流器连接到引脚1-2。 确保安装了以下跳线:

    W2引脚1-2

    W3引脚1-2

    W5引脚1-2  

    您提到39个时钟频率为100MHz。 什么是39???? 时钟输入需要连接到 SMA J4、并且信号发生器的振幅需要约为10dB。  

    SMA J2的频率应与输入时钟相同(100MHz)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的39是 J8 ROW 引脚的第39个引脚。 指令中是否没有说明您可以通过此引脚提供单端发送时钟?还有一个问题、在规范开始时是否未说明仅需使用两个电压、需要四个端口才能获得更高的质量?如果我只有两个接口、该怎么办?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 电路板默认设置使用 SMA 作为输入时钟。 如果您计划使用引脚39、则必须对电路板进行以下更改。

    安装 R34

    删除 T2

    移除 R12

    安装 C55

    您可以将1.8V 电源发送到 J12和 J14。  

    您可以将3.3V 电源发送到 J9和 J10。 只需要两个电源。

    如需更多信息、请参阅随附的原理图。  

    e2e.ti.com/.../DAC5674_5F00_REVC_5F00_SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是、我手中的 EVM 只能通过 J4和 PLL 提供时钟、而 J8的39个接口需要重新焊接吗?此外、我想问大约10dB 是多少 mV、转换关系是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、没错。 您不能同时启用这两个选项、因为这将导致时钟上发生反射。 10dBm 约为0.8V。 无论您使用何种 I/O 电源、最大时钟输入为0.3 * IOVDD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重新测试了您提到的四个电源的电源、并向 J4和 PLL 输入100MHz 时钟、但我仍然没有得到任何波形。我想知道 EVM 本身是否有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会探测 DAC 上的数据输入引脚、确保它们以正确的振幅进行切换、以验证您的数据源是否正常工作。 DAC 的电流消耗是多少? 1.8V 电源的电流消耗应约为110mA、3.3V 电源的电流应约为47mA。