This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:最小采样率?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002921/ads1278-sp-min-sample-rate

器件型号:ADS1278-SP

ADS1278-SP 的最小采样率和时钟是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    最小时钟速率为100kHz。  使用 CLKDIV=1的低速模式将导致一个100k/2560=39sps 的最小输出数据速率。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用