This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:ADS122C04 AVDD 电源关闭

Guru**** 2981880 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002680/ads122c04-ads122c04-avdd-power-supply-off

器件型号:ADS122C04

您好!

我正在使用 ADS122C04设计传感器系统。

在我的系统中、即使 DVDD 持续供电、AVDD 电源也会关闭几分钟。

我的问题是  

在这种情况下、允许 DVDD 开启、AVDD 关闭。

2.在这种情况下,任何额外的电流将会流动?

3.在这种情况下,寄存器数据将被保留并可访问?

顺便说一下、在我的系统中、DVDD=3.0V、AVDD=2.5V。

所有模拟信号输入为0V。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    欢迎来到 E2E 论坛!  以下是我对您的问题的评论:

    在这种情况下、允许 DVDD 开启、AVDD 关闭。 [Bob]是的、只要不超过绝对最大额定值、就允许这样做。  主要问题是、如果其中一个模拟输入在 AVDD 关闭时仍会施加电压。  另一种选择是发出 POWERDOWN 命令、该命令将关闭器件的模拟部分。  一些小电流将流动以保持内部状态、但这通常仅为100nA。  根据 AVDD 的关断时间、使用 POWERDOWN 命令实际上可以减少总电流消耗。  原因是当电源崩溃、然后重新加电时、外部电容器需要充电。  此外、还需要一些时间来重新配置器件。

    2.在这种情况下,任何额外的电流将会流动? [BOB]如果基准或模拟输入具有可能具有现有电荷的电压或电容、则电流可能会从外部源流入 ADC。  如果流经输入的电流超过绝对最大值、则器件可能会损坏。  

    3.在这种情况下,寄存器数据将被保留并可访问? [BOB]如果关闭 AVDD、ADC 将保持复位状态、直到电源达到标称工作电压。  当 ADS122C04从复位状态中释放时、配置寄存器也将返回复位值。  因此、如果您关闭任一电源、器件将返回复位状态、寄存器将返回复位值。  

    顺便说一下、在我的系统中、DVDD=3.0V、AVDD=2.5V。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bob。

    我的问题有明确的答案。

    如果 AVDD 关闭、ADS122C04将进入复位状态、这只是一个误解点、但我会轻松地对其进行管理。

    此致、

    Atsushi