This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806

Guru**** 2503255 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03806, LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999583/lmk03806-lmk03806

器件型号:LMK03806
主题中讨论的其他器件: LMX2592

尊敬的:

我使用 LMK03806作为 高速 ADC 的时钟树。

并在 ADC 数据的 FFT 频谱中发现以下问题。

我检查 了许多以找到解决 方案(不同的参考时钟和射频信号源(两个 R&S SMB100A 信号发生器或两个 LMX2592评估板作为源)、不同的电源。

但我仍然没有明确的答案,这一问题的性质是什么。 使用我的经历结果检查文件。  

我对 ADC 使用96MHz 时钟。 并检查第1个奈奎斯特区域中心的射频信号- 24MHz 和第 N 个奈奎斯特区域中心的射频信号- 696MHz。 奈奎斯特带宽为48MHz。 在模数转换和65K 点 FFT 之后、我们会检查频谱。 在该频谱中、我们可以在信号的两侧看到特定的对称谐波。 当我们更改 LMK03806的配置(对相同的96MHz 输出时钟使用不同的相位检测器频率(PFD):  

1.96MHz 输入时钟和96MHz PFD;

2.  96MHz 输入时钟和192MHz PFD;  

3.32MHz 输入时钟和64MHz PFD;  

4.36MHz 输入时钟和32MHz PFD;  

对于这4种情况、我们得到了不同的 FFT 图像(请查看附件 e2e.ti.com/.../1537.65K_5F00_FFT.docx)。  

不同的参考源、额外的 BP 滤波器、电源并未显著改变这些图像。 因此、源位于 LMK03806中。 我想、可能性质是 LMK03806输出中 PFD 的谐波。

您能解释一下此问题的性质吗?

您可能有任何建议、建议如何降低 ADC 频谱中这些谐波的水平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还为所有4种模式附加了 LMK03806的配置:e2e.ti.com/.../7776.LMKconfig96MHz.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6813.LMKconfig32MHz.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    SMB100A 和 LMX2592的 FFT 结果是什么?

    LMK03806的配置没有任何问题、只是它不支持 VCO = 2304MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!  

    感谢您的回复。

    是的、所连接的是 SMB100A、但 LMX2592几乎是相同的频谱图像、但本底噪声水平稍有不同。

    是的、我现在 LMK03806不支持2304MHz VCO 频率。 但它可以正常工作、此外、对于192MHz PFD、频谱在其他情况下更好。 它可能无法在整个温度范围、功率级别或 IC 的其他样片或其他方面工作...

    因此、您是否对我的问题的性质有任何想法、或有任何减少问题的建议。

    提前感谢、

    维他利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    因此、您遇到了 ADC 问题、但没有时钟器件。 我将把这个帖子发送到数据转换器论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    最后是 ADC 的问题。 但我认为问题的根源是 LMK03806之后的时钟信号。

    此外,我发现这种奇怪的反应。  

    如果我将 LMK03806配置为96MHz 输入时钟且 PLL 锁定良好。 之后、我将输入时钟的频率提高到大约560kHz、因此这是96、56MHz。 在这种情况下、频谱图像看起来很好、这些特定谐波降低到最低水平、我无法看到高于本底噪声。 其他杂散看起来更好。 但我无法解释其性质、也许我将频率更改为环回滤波器带宽的上层。 例如、如果我使频率稍微高一点、700kHz、PLL 就失去了锁定。 这意味着我在上边界使用 PLL。 但为什么频谱变得清晰呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    您对 ADC 性能提出了问题、我不是回答问题的合适人选、我会让本论坛中的人员为您提供帮助。

    关于 LMK03806、如果您将基准频率更改为560kHz、则 VCO 应能够跟踪并移位26 x 560k = 14.5MHz。 输出频率将为96.56MHz。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    您是否对我有任何更新、或许给我提供可能建议解决问题的人员的联系方式?

     提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    您能否告诉我们您将与 LMX 器件配合使用以为 ADC 计时的 ADC 器件型号?

    这将有助于确定问题。

    此外、这是您的电路板上的结果、还是由评估板生成的结果。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我们使用 LTC2152-14和 LMK03806作为时钟树。 时钟源为 LMX2592或 SMB100A R&S、两者的结果相似。

    带有 ADC 和 LMK03806的电路板是我们的设计板。 LMX2592是评估板。

    65k FFT 的频谱图不是完整的奈奎斯特带宽、因此我们使用的数字滤波器没有窗口加权、带宽为1MHz。 因此、频谱图显示的是具有 N 沟道奈奎斯特区域中心频率的1MHz 频带。 如果我们在锁定具有96MHz 初始输入频率的 LMK03806 PLL 后将输入时钟频率从560kHz 上移、则频谱将会清除。 如果我们使用96.56MHz 的时钟频谱锁定 LMK03806 PLL、则仍然具有该谐波、这与96MHz PLL 锁定相同。 这些谐波的位置和电平取决于 LMK03806的相位检测器频率(PFD)。 最佳选择是最高的 PFD。

    谢谢、

    维他利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vitaliy:

    您能否在没有数字滤波器的情况下进行一些测量并使用全奈奎斯特。 我想首先看到这些结果。

    此外、您能否在时钟信号链中不使用 LMK03806进行任何测量? 直接使用 SMB100A 信号发生器为 LTC2152计时? 如果这是 ADC 问题或 LMK 问题、这将是断开连接的好方法。 您已经证明这不是 LMX2592问题。

    谢谢、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    问题已得到解决。 问题出在 LMK03806环回滤波器。  

    感谢您的建议。