This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1100:ads1100的转换时间

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999813/ads1100-conversion-time-for-ads1100

器件型号:ADS1100

您好!

一些客户正在评估 ADS1100。 客户认为数据表中未指定转换时间。
客户希望在正确的时间读取 AD 转换值。 客户应该怎么做?

电流设置:单次转换模式、128sps、增益1

此致、
DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ddoor,

    我不理解客户询问的内容?

    他们是否希望能够在对输入进行采样后直接读取输出? 换句话说、零延迟? 该器件具有单周期转换、因此可提供此功能。  

    客户在正确的时间意味着什么?

    此致

    Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cynthia、

    感谢你的答复。

    当 ST/BSY 位达到0时、客户想要访问寄存器而无需额外访问。
    向 ST/BSY 位写入1后、它们应该等待多少毫秒。

    此致、
    DDDOOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DDDOOR、  

    我相信我现在理解这个问题。 客户希望在不检查 ST/BSY 寄存器的情况下读取转换结果。

    转换率取决于用户可配置的 DD 寄存器。 基于此、数据表提供了预期的转换率范围、如下图所示。 请注意、这提供了一个导通时间范围、我建议使用最长的时间、以确保没有间歇 性读数。   

    •DR 00 128sps 典型值为104sps 最慢(从转换开始到读取结果的时间延迟9.62ms)
    •DR 01 32sps 典型值26sps 最慢(从转换开始到读取结果的时间延迟38.46ms)
    •DR 10 16sps 典型13sps 最慢(从转换开始到读取结果的延迟为76.92ms)
    •DR 11 8sps 典型值6.5sps 最慢(从转换开始到读取结果的时间延迟153.85ms)

    此致

    Cynthia