Other Parts Discussed in Thread: DAC8760
嗨、大家好。
您知道 DAC8760故障模式吗?
我特别关注4-20mA 电流输出故障模式。
谢谢。
Gabriele。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Gabriele、
对于 短路的一些电感分量、由于输出低于接地值、IOUT 可能会受到损坏。 这可能违反器件的绝对最大电压列表。 为此 、我建议使用与 DAC8760的 TI 参考设计之一中所示相同的保护方案。 下面显示了该设计的链接:
https://www.ti.com/tool/DAC8760EMC-EVM
同样、VOUT 引脚也容易受到类似开路到短路条件 的影响。
此外、该器件可能还会因1V/ns 级的极快电源斜升而受损。 通常、这是通过电源上的一些去耦电容来防止的。 但是、当电源热插拔时、仍然会出现此问题、尤其是当电压插拔电源具有较大的 MLCC 型大容量电容时、该电容会非常快速地提供大量电荷。 我们建议插入一个较小的串联电阻来减缓器件的电源斜升。
吴约瑟
感谢您的回答、Joseph。
如果我将电源电压+VBATT (10-32V)置于 IOUT 引脚、是否有可能损坏 DAC8760? DAC8760由+VBATT 电压供电。
本例中的故障类别是什么? IOUT PMOS 是否短路?
我将尝试解释我注意到的问题。
我假设我已将+VBATT 电压施加到 IOUT 引脚。 然后我移除 IOUT 引脚的错误。 现在、如果我在 IOUT 引脚和 GND 之间放置一个电压表、我测量大约+VBATT。 然后、我将尝试更改+VBATT 值(从10V 更改为32V)、并将电压测量结果转换为 IOUT、跟随+VBATT 电压。 当我在 IOUT 引脚和 GND 之间放置一个电阻器(47Ohm)时、我测量到该电阻器的压降大约为0V (DAC 设置为提供20mA -> 47Ohm X 20mA = 0 94V)。
我不清楚 IOUT 引脚上存在何种故障。
谢谢。
Gabriele。
Gabriele、
我不会期望施加到 IOUT 引脚的电压对器件造成损坏。 您的原理图中是否有来自 IOUT 的串联电阻? 在数据表和 EVM 原理图中、我们使用串联电阻提供 EMC/EMI 和基本保护。
但是 、另一个需要考虑的因素是+VBATT 电压。 如果该电压大于 AVDD、则可能超出 IOUT 至 GND 的绝对最大电压。 这在数据表的第5页上列出。 当 IOUT 被拉至高于 AVDD 时、ESD 保护二极管在两个引脚之间正向偏置。 如果施加到 IOUT 的电压不受电流限制 或没有用于限制电流的串联电阻、则器件可能会损坏。
吴约瑟