This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1230:原理图检查

Guru**** 2824245 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001367/ads1230-schematic-check

器件型号:ADS1230

您好、专家、

您能否检查以下 ADS1230连接是否正确? 谢谢。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    原理图在大多数情况下似乎是正常的。  从观察上看,并不完全清楚为什么在某些情况下使用铁氧体。  例如、+3.3VA 似乎直接来自线性 LDO 稳压器、仅用于 AVDD、基准和激励电源。  有时铁氧体会导致更多问题、而不是它们正在解决的问题。  任何电感、即使来自铁氧体、都可能会在内部器件开关和上电期间扼流所需的电流、从而导致问题。  在数字方面也是如此。  如果需要对电源进行额外滤波、则建议使用低欧姆电阻器(1-10欧姆)代替 FL10和 FL11铁氧体来创建低通 RC 滤波器。

    另一个考虑因素是基准输入。  从纯直流的角度来看、激励和基准的电流路径相似。  但是、从交流角度来看、励磁滤波不同于基准输入。  为了使测量真正成比例、您希望激励电压与基准电压在噪声和漂移方面相同。  这可能具有挑战性、因为在称重传感器连接器上存在滤波。  理想情况下、您希望基准输入滤波与模拟输入相同。

    C34和 C35为1uF 电容器、C9和 C11为100nF。  不清楚为什么使用这些特定值、但 C11和 C35的值应与测量路径中的电容器相同。  滤波意图不清楚、但我认为 J3引脚5接地用于电缆屏蔽连接。  该接地通常位于接地电位、并且可能与电路板接地电位不同。  通常、您需要将噪声与接地和电路板接地隔离、以防止电路板接地产生噪声。  这可以通过在电路板周围使用接地电势的防护环来实现。

    此致、

    Bob B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bob

    非常感谢您的原理图检查。 此应用用于 电子秤、客户发现温漂太大。

    例如、

    它们将使 AD1230 0mV 为0g,使 3.3mV 为30000g

    那么温度测试为,μ A

    :μ A

    0mV    0g

    3.3mV 30000g

    因此、跨度为30000;

    在-10℃:下

    0mV    0g

    3.3mV 29980g

    因此、跨度为29980。

    ,、误差为(29980-30000)/30000=-666.7ppm μ V

    ℃其产品的要求低于250ppm、但-10 μ V 温度下的误差显示 为-666.7-(-250)=-267%

    如果温度漂移正常、您可以帮助分析吗? 什么参数会导致该误差? 谢谢。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    温度漂移主要通过2种方式影响 ADC。  一个是偏移漂移。  第二个是增益漂移。  

    ADS1230的典型温漂为+/- 10nV/deg C 漂移。  可以通过定期发出自偏移校准来消除偏移漂移。  我建议在进行-10摄氏度测量之前进行偏移校准、以观察进行校准的影响。

    增益漂移可能会产生更大的影响。  增益漂移为+/- 4ppm/deg C。 但这是相对于满量程范围的漂移。  大多数负载单元仅使用满量程范围的一小部分、因此增益误差和增益漂移的影响不会像输入处于满量程时那样大。

    其他因素是其他系统组件的漂移和称重传感器本身。  称重传感器具有多种类型和形状、可以进行温度补偿、也可以不进行温度补偿。  

    在我熟悉的大多数精密度表中、电子器件不是在如此极端的温度下工作、因此我很难给出系统漂移性能方面的预期答案。

    如果我们备份一个阶跃、ADC 的噪声也会导致一些问题。  不清楚预期的换算分辨率是多少、但在128增益、80sps 数据速率和3.3V 模拟电源/基准电压下、ADC 无法获得优于3G 的分辨率。  到目前为止、温度的影响是基于一些其他计算的计算结果。  我不清楚正在进行哪些计算来确定结果。  为了充分了解可能发生的情况 、我需要查看原始 ADC 代码而不进行计算、以确定 ADC 本身的漂移性能。  

    图9和10中的数据表图有助于显示所用温度范围内的失调电压和增益响应。

    此致、

    Bob B