This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1146:ADS1146电源电路原理图。

Guru**** 2501615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002428/ads1146-ads1146-schematic-diagram-of-power-circuit

器件型号:ADS1146
主题中讨论的其他器件: REF5020

请帮助检查电路图并提供建议。
它是适用于单端模式的正确电源电路吗?
我是否可以使用这样的外部基准电压(6引脚 REFN 至 GND)?
谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 V01demar:

    该电路看起来是正确的。 您具有单端测量、并且使用双极电源(+/-2.5V)、以满足 ADS1146数据表中等式3中指定的 VCM 要求。

    基准连接看起来也是正确的。 我没有确认 REF5020周围的无源值是否正确、但我会就此向您提出建议。

    布莱恩