This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1258EVM-PDK:使用具有双极配置的 ADS1258

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002077/ads1258evm-pdk-use-ads1258-with-bipolar-config

器件型号:ADS1258EVM-PDK

您好!

我使用的是 ADS1258EVM

目前、它使用的是5V 电源、基准电压为1V、我通过 tenensy 4.1控制器使用 SPI。

我想从5V 单极电源切换到+-2.5V 双极电源、以便能够读取负电压读数。

如何将 EVM 的源保持接地端与 Tensy 控制器相同?

这是为了将 EVM fom uni 更改为双极范围而更改的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 是说如何检查双极模式是否打开? 我应该探测哪个引脚以及如何使其导通?我已在 J5引脚3和-5V J5引脚4上连接+5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    将+5V 连接到 J5引脚3、将-5V 连接到 J5引脚4是确保器件在双极模式下运行的第一步。

    还有一个用于双极模式的单栅极逆变器(U7)。 默认电路板运行时、逆变器输入端有一个上拉电阻器、该电阻器反过来将逆变器输出设置为接地、从而禁用两个 LDO (U6和 U9)。 您应该能够将 J6A 引脚12接地、以便将逆变器输出设置为3.3V、从而启用两个 LDO。 完成此操作后、您可以探测 J4引脚3/4 (用于 AVSS)和 J4引脚1/2 (用于 AVDD)、以确保为 ADC 提供双极模拟电压。

    控制器应连接到 DGND、因为 AVSS 和 DGND 将不再处于同一电位。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我已将控制器接地连接到 J2引脚1、2、2、因为它们是接地的。这些 DGND 是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Samarth、

    是的、这些引脚以 DGND 为基准。

    布莱恩