This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:组件堆叠/材料属性

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002290/adc12dj5200rf-assembly-stack-up-material-properties

器件型号:ADC12DJ5200RF

需要在 定制电路板封装应用中对该器件的热机械效应进行建模。   您能否为该部件内的元件提供必要的材料属性(Young 的模数、CTE、热导率)、包括将这些元件粘在一起的任何材料?  

数据表侧面轮廓显示了由3个主要元件构成的部件:(1)下部层压板、(2)芯片和(3)盖/盖板。  假设存在某种类型的材料粘合(1)至(3)。

如果无法共享特定属性/堆叠、则可以替换有效材料属性及其使用说明。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果您转至设备网页、滚动至底部、则可以找到所有这些信息。 PN 表显示了可订购器件型号。 然后向右滚动、然后单击封装信息。 您可以登录、它将带您进入这里。

    www.ti.com/.../report

    此致、

    Rob