This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293evm ADS1299EVM

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, EK-TM4C123GXL, LMT70EVM, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002100/ads1293evm-ads1299evm

主题中讨论的其他器件:ADS1293EVMEK-TM4C123GXLLMT70EVMADS1299

早上好、

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

根据过去的项目、我可以自行处置产品、但我不确定这是否适合 上述系统的传导。 更详细地说、我已经拥有以下产品:

  • ADS1293EVM
  • TIVATM C 系列 TM4C123G LaunchPad 评估套件 EK-TM4C123GXL
  • LMT70EVM (温度传感器)

我将提供适合 EEG 和 ECG 应用的 AFE ADS1299。 在搜索之后,我找到了 ECG 测量所需的电极,因此我希望您能帮助我了解 EEG 测量所需的电极,您建议您使用哪种电极??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sotirios、

    感谢您发帖。

    TI 不提供电极建议、因为我们不是那里的专家。 有一些在线资源、例如 OpenBCI 社区、这些资源可能包含您要查找的信息。

    谢谢

    -TC