This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:有关 PSRRdc 和 PSRRR 声波的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002248/ads124s08-question-about-psrrdc-and-psrrac

器件型号:ADS124S08

我的信息基于此 E2E 博文和此文献。

E2E: https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/caution-your-adc-may-be-only-as-good-as-its-power-supply

文献: https://www.ti.com/lit/eb/slyy192/slyy192.pdf

数据表中指定了 PSRRdc。 我了解 AVDD 中的直流变化会导致偏移。
例如、假设我们使用了 AVDD = 5.0V。
如果 AVDD 漂移至5.1V、则电源变化为100mV、PSRRdc 为100dB、这意味着 ADC 输出代码获得1uV 偏移。

现在、让我们假设整个 ADS124S08器件的内部偏移为50uV。 这意味着总偏移现在变为51uV。

但是、我不太理解的是、上述内容基于5.0V 基线电压。

但实际上、在 AVDD = 3.3V 时、该器件也可能具有相同的内部偏移(假设为相同的50uV)、对吧?
因此、如果内部偏移也为50uV、器件使用5.0V、并且存在漂移、导致 AVDD = 5.1V、
然后、添加的偏移不是1uV、而是5.1V - 3.3V = 1.8V、而-100dB 是18uV、而不是1uV。

 基本上、电气特性状态 PSRRdc 是在 AVDD 工作范围内的规格。 但问题是、您在哪里为计算选择"起始电压"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    有几种方法可以查看这一点、主要是您可以在单个工作电压和从该点开始的增量上趋稳。  令人困惑的是、尝试将所有各种可能性都放入一个计算中。  之所以存在这种情况、原因之一就是 SFOCAL 为您提供了一个已知的起始点、并将偏移设置为所使用的数据速率和 PGA 设置的噪声级别。  从该点起、您可以确定相对于零偏移的偏移。

    如果您不使用 SFOCAL、则需要从电气特性表中指定的器件偏移开始、然后考虑该点的增量。  由于器件的偏移也涵盖了模拟电源范围、因此您无需尝试根据电源电压计算偏移。  您只是关注表中列出的差值。

    Global Chop 的优点是可以根据连续转换消除偏移。  这将处理电源和 PGA 的偏移漂移。

    此致、

    Bob B