This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS130E08:电力线噪声/振铃干扰期间的意外 ADC 复位

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1002030/ads130e08-unintentional-adc-resets-during-power-line-noise-ringing-disturbance

器件型号:ADS130E08

当  主电源(15V)上存在干扰(振铃噪声)时、ADC 复位引脚变为低电平2us。 我是否知道 TI 建议解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    您需要解决电源电路问题的根本原因。 在 ADC 数字电源上添加额外的大容量去耦电容器有助于保持电源更稳定并滤除噪声。 但是、如果电源电压下降到以至于在/RESET 上注册一个逻辑0、这可能还不够。

    此致、

    Ryan