This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL1401:它是否可用于音频信号的可编程增益?

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPL1401, DAC7811

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001910/tpl1401-can-it-be-used-for-programmable-gain-for-an-audio-signal

器件型号:TPL1401
主题中讨论的其他器件: DAC7811

您好!

我看到了使用数字电位器实现可编程增益的这篇文章:

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/971773/faq-tpl1401-how-can-i-use-the-tpl1401-for-programmable-gain/3590139

但是、在线路电平音频信号的信号路径中是否有办法将其用于超低音扬声器的极增益和交叉频率? 上述建议的解决方案要求信号为1.8-5.5V、而音频信号则不是这样。  

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除非您使用直流失调电压对信号进行电平位移、否则不能将其用于音频信号。 因此、我不建议将 TPL1401用于音频可编程增益、因为失真和其他在音频应用中至关重要的伪影。

    以上 e2e 帖子用于麦克风信号路径、客户需要在其中调整麦克风增益的灵敏度。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢快速响应、这正是我所想的。  是否有其他数字电位器起作用? 有些器件没有缓冲器、并且具有独立的 VDD 电源引脚、如 TPL0401系列。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    借助 TPL0401、您可能需要对音频输入进行电平转换、以便将其与运算放大器(反相或非反相)结合使用作为音量控制。 我建议在此应用中使用 TPL0501。

    如果您喜欢使用 MDAC、我建议查看 DAC7811。 凭借其10MHz、倍增带宽和极低的失真、我认为这是音量控制的理想选择。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AK、

    感谢 MDAC 的建议、老实说、我从未见过这种情况。 我找到了、应用手册也是:

    https://www.ti.com/lit/an/sbaa146a/sbaa146a.pdf

    关闭此主题、感谢快速帮助。