This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:模拟输入 INP/INM 的输入电压范围

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001994/ads54j60-range-of-the-input-voltages-of-analog-inputs-inp-inm

器件型号:ADS54J60

大家好、团队、

我收到了客户关于 ADS54J60IRMP 的问题。

这是他们评估的瓶颈、如果您能尽快做出回应、我将不胜感激。

问题1. 他们很难理解模拟输入 INP/INM 的输入电压规格。 (数据表中的说明 p26、8.3.1模拟输入。)

他们认为、对于 INP 和 INM、需要为 VCM-0.475至 VCM+0.475V 的电压供电。 (差分输入、-0.95V 至+0.95V、1.9Vpp)。
但是、如果 INP 为最大 VCM+0.475、INM 为最大 VCM-0.475V、它们是否只能输入0至0.95Vpp 差分电压?

如果 INP = VCM-0.475V、INM = VCM+0.475V、极性是否会变为-0.95Vpp、进而导致差分输入高达1.9Vpp、并与上述0.95Vpp 相结合?

如果您有任何疑问、请联系我们。

此致、

梁太郎福井

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    此问题是客户的错误。

    我们现在正在整理这些资料,我想把这个问题暂时解决。 它不需要任何答案。