This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:系统中 ADC 生成的错误

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001536/ads131a04-error-generated-by-adc-in-the-system

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件:ADS131A02

大家好、我想了解一下使用内部2.442V 和外部晶振的 ADC 基准时、ADS131A02可以产生多大的最大误差。 总的来说、我有两种方法

1 -请注意、数据表中很少有决定 ADC 总体精度的电气参数、例如基准电压精度、INL、偏移误差、增益误差、缓冲器偏移、其中很少有因温度变化而产生的漂移。 使用此公式、我计算出此链接中所述的总误差[ https://www.ti.com/lit/an/slaa587/slaa587.pdf]、公式为 Total Uncalculed Error TUE = sqrt (sq (Offset Error)+ sq (Gain Error)+ sq (DNL)+ sq (INL)))。 因此,转换为电压的上述参数值为244uV、19.5uV、512.5uV、736uV、270uV。 将其添加到公式中、我得到0.968mV 的误差

2 -数据表中还提到了特定 OSR 的有效分辨率(过采样率)。 有效的解决方案是否构成了所有这些因素、并使我能够轻松完成工作、从而为我提供最终数字、从而确保系统的准确性? 凭借这一点、在512的过采样率下、我获得的有效分辨率为19.89位

哪种方法更适合了解 ADC 的误差? 这样、我们就可以了解方法和计算误差(如果有)?

谢谢