This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2024:器件读数比预期低0.5V。

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001505/tla2024-device-reading-5-v-less-than-expected

器件型号:TLA2024

我使用 TLA2024 ADC 来监测 1.5V - 2.1V 范围内的电池电压。 我发现该器件的输出值始终比预期的低.5V。 是否有原因可能会出现此问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您可以共享原理图吗? 您测量的是单端或差分电压、您的电源电压是多少? 此外、您为器件配置的 FSR 是什么? 最后、您能否提供使用 DMM 在外部测量的输入电压示例以及系统中该输入的结果输出代码?


    谢谢、

    Scott