This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:最高结温?

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001807/ads8866-maximum-junction-temperature

器件型号:ADS8866

ADS8866数据表仅指定最大值 工作环境温度 Ta、但不是最大值 结温 Tj.

最大值是多少 此部件的允许结温 Tj?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    该器件的功耗非常低。  结温将小于1摄氏度、与器件的工作环境温度不同。

    您可以使用最高环境温度85°C 作为最高结温。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用