This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:待机/唤醒命令-器件唤醒时的状态

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001508/ads1299-standby-wake-commands---state-of-device-upon-wake

器件型号:ADS1299

您好!

我在不同的 SPI 总线上有2个 ADS1299。 它们共用一个时钟和起始引脚。

当我启动系统时、我设置 ADS1299、使其同步(START 引脚为高电平)。 如果我将其中一个 ADS1299置于待机模式、然后再次将其唤醒、是否会保留来自设置的所有设置? 此外、器件是否仍处于同步状态?

基本上、我正在寻找某种方法来保持器件同步、但节省一些功耗。 一个 ADS 始终运行、另一个 ADS 仅在10%的时间运行。

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您发帖。  

    请让我向设计人员核实这一点、然后返回给您。  

    谢谢

    -TC