This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:输入频率

Guru**** 2559830 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001742/ads1299-input-frequency

器件型号:ADS1299

尊敬的 TI 团队

ADS1299外部时钟的建议频率范围(fclk)如下所示。

我们担心、如果 AD1299在推荐的 fclk 频率范围内发生变化、它的行为会如何变化。
我认为、当 fclk 发生变化时、以下行为将发生变化。 还有事吗?

・输出数据速率变化

・测试信号的频率发生变化

・通过通道的信号频率更改为 AC LEAD_OFF 检测模式。

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey-San、

    感谢您发帖。

    器件中的一些参数、例如 DR、FLEAD_OFF 和测试信号频率、都是从器件运行的 CLK 频率中得出的。 某些数字电路参数、例如 tSETTLE、tUPDATE 和 tSDECODE、也取决于 CLK 频率。 我建议在数据表中搜索 fCLK 和 tCLK 以获取完整的参数列表。

    谢谢

    -TC