This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1120EVM:是否可以在不使用 DRDY 的情况下读取数据?

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001608/ads1120evm-is-it-ok-to-read-data-without-drdy

器件型号:ADS1120EVM
主题中讨论的其他器件:ADS1120

你(们)好

我们的应用要求每隔2毫秒从 ADC 读取一次数据 因为 ADS1120支持660Hz 或1200Hz。 我们计划生成一个外部触发器、每2毫秒触发一次 是否可以每2毫秒读取一次数据寄存器、而无需等待 DRDY?

如果我们读取数据、而 ADS 1120将转换后的数据更新到数据寄存器中、那么读取错误(或未煮熟)数据的可能性是否会很大?

提前感谢

此致、

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    ADS1120的 RDATA 命令发送最新的转换结果。  ADS1120数据表的第8.5.3.4节对此进行了说明、可用于读取转换结果、如您所述。  数据表中指出"当 DOUT/DRDY 或 DRDY 未受到监控时、可使用此命令来指示新的转换结果可用。"  因此数据在读取时有效。

    如果在发送命令字节的过程中下一次转换完成、并且根据命令解码的时序、数据可以是之前的转换、也可以是刚刚完成的转换。  唯一的方法是监控 DRDY 信号。  但是、数据仍然有效。

    此致、

    Bob B