This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4420EVM:在了解 PPG 传感器 LED 功率计算方面、我需要一些帮助

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010029

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001050/afe4420evm-i-need-some-help-in-understanding-ppg-sensor-led-power-calculation

器件型号:AFE4420EVM
主题中讨论的其他器件:TIDA-010029

您好!

我已经介绍了 TIDA-010029的文档。

我进行了以下计算。

TX_SUP= VLED+ VHR+ 0.3 = 3.2 + 0.625+ 0.3 = 4.125V

该部件

能否有人向我解释一下该功率是如何计算的。

此致、

Anurag

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anurag、您好!

    我们已通过电子邮件收到您的问题、我们将通过电子邮件回复。

    我将关闭帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Praveen。