This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1014-Q1:关于启动时复位

Guru**** 2515750 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001223/ads1014-q1-about-reset-at-startup

器件型号:ADS1014-Q1
主题中讨论的其他器件:ADS1014

我对以下复位的理解 是可以的?

上电时 、默认设置下 ADS1014自动配置。

要使用 ADS1014、我必须通过 I2C 发送 RESET 命令(06h)。

3.在2. ADS1014开始移动。

我的问题

请告诉 我从打开电源到可使用 I2C 的时间。

因为  、上电时、ADS1014 会自动 指示复位过程。

我需要等待多长时间?

谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表的电源定序部分指出、在与 ADS1014通信之前、您应该在 VDD 稳定后等待50us、以便完成上电复位过程。

    此致、

    Scott