This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC2256AEVM:DDC2256A 与 AFE2256

Guru**** 2930010 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000908/ddc2256aevm-ddc2256a-vs-afe2256

器件型号:DDC2256AEVM
主题中讨论的其他器件:DDC2256AFE2256

您好、TI 专家

尝试弄清楚哪款 DDC2256或 AFE2256 EVM 最适合我的系统。  正在寻找一个能够读取15 - 90nA 范围内电流、且+/-分辨率不超过3nA 的系统。  如果这些不是正确的系统、则不是指向适当系统的指针。  

和/或这些系统的最低电流读取范围和分辨率是多少。

此致、

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们希望将此讨论脱机、因为这两个器件都是根据 NDA 共享的。 我们将与您联系以获取更多信息。

    谢谢

    -TC