This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:阻抗测量问题

Guru**** 2558320 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1001162/ads1299-impedance-measurement-issue

器件型号:ADS1299

您好!

我们一直在开发基于您的 ADS1299 A/D 转换器的 EEG 相关应用。 到目前为止 、这是很好的

连接所有8通道电极(50cm 及以上电缆)后 、电流源值将更改为8nA、其中我们根据以下寄存器设置将其设置为6nA。

由于上述阻抗值不正确。 可能的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    感谢您发帖。 我们将与您联系以获取更多信息。

    谢谢

    -TC