This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85EVM:用于参考的 SN65DSI85EVM 输入分线板

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83, SN65DSI84, SN65LVDS822

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999086/sn65dsi85evm-sn65dsi85evm-input-breakout-board-for-ref

器件型号:SN65DSI85EVM
主题中讨论的其他器件:SN65DSI83SN65DSI84SN65LVDS822

你(们)好

有关 SN65DSI83/4/5 EVM 的更多信息

DSI 输入(Samtec 或 Hirose)连接器(MIPI 4通道)似乎使用板对板 类型(Hirose 和 Samtec)、

您能否共享 Samtec HDR-128291-xx 分线板和 FX6A-40P-0.8SV2信息。 对我们来说是最重要的。 如何进行应用/硬件设计 ?! 和价格?!

我们需要检查如何将 MB MIPI 4通道(22P 0.5间距 FPC)链接到此 EVM

 

 

 

谢谢你

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    这就是 Samtec 分线板的外观 :http://suddendocs.samtec.com/prints/hdr-128291-xx-mkt.pdf 

    和 Hirose 连接器: https://www.hirose.com/product/p/CL0576-0323-0-71 

    您需要直接从 Sametec 和 Hirose 获取任何其他信息。  

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复,关于我是否想在 RGB 24位 LCD 面板上投影的问题是,如果我让 TI SN65DSI84 + SN65LVDS822 (MIPI 转 LVDS)+(LVDS 转 RGB)来实现它,是否可靠?!  对此组合设计有任何顾虑或注意事项,或者您是否有其他想法(芯片解决方案)来实现此目的?!

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    没关系。 唯一的问题是、您应该确保 SN65DSI84的 LVDS 时钟频率输出在应用分辨率所支持的 SN65LVDS822频率范围内。

    此致、

    I.K.