This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8734EVM:低噪声升压转换器、用于通过单个5V 电源运行 DAC8734

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8734, TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000497/dac8734evm-low-noise-boost-converter-for-operation-of-dac8734-from-a-single-5v-source

器件型号:DAC8734EVM
主题中讨论的其他器件:DAC8734、 TPS65131

您好!  

我们的负载需要±5V 至250mA 左右的可变低噪声可编程电压(我们使用运算放大器缓冲器来支持电流消耗)。

我们将 DAC8734与运算放大器缓冲器(AD8030ARZ)配合使用。 问题是、我们设计的电路板的电源是5V 4A 稳压器。

由于 DAC 8734的电压要求(即 VIN=±(VREFX2+1V))、我想知道 TI 是否提供了+7V 和-7V 电压(最大负载为250mA)的低噪声升压转换器选项。 您能为我们的使用推荐电源转换器吗? 除了这一点、我们在线路上不会有任何其他负载。

此外、我能否使用具有更高开关频率(MHz 范围内)的转换器并使用具有低截止频率(例如10s kHz)的滤波器将噪声降至最低? 铁氧体面包(L)和电容滤清器是否起作用?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们产品系列中唯一适合+/-7V 应用的分离轨(+/-输出)器件是 TPS65131。 此转换器以 1.38MHz 的开关频率运行、因此应满足您在这方面的要求。 您可以对输出端的 LC 滤波器进行实验、以尝试降低噪声。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、  

    非常感谢您的建议。 我可以进行初始计算并将其发送给您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、请随意发送。

    此致、

    辽卡特