This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:ADS1015

Guru**** 2548870 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000623/ads1015-ads1015

器件型号:ADS1015

大家好、

我们在设计中使用 ADS1015 ADC 来监控电压。 我们在模拟输入端提供了一个分压器,以减小输入电压范围(+/- 2.048 PGA)。 现在、我们计划根据 数据表使用电容器来形成 RC 滤波器。 如数据表中所述、应根据输出数据速率选择 RC 滤波器的截止频率。

我们如何根据输出数据速率选择截止频率?   

此致、

Hareesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Haresh、

    可以根据预期的输入信号设置截止频率、但输出数据速率基本上会设置上限。  要从离散时间输出中重现连续信号、您必须以输入端最高频率的两倍进行输出、因此输出数据速率需要是最高输入频率的两倍。 使用此选项、您可以将截止频率设置为输出数据速率除以2。

    这只是允许在给定输出数据速率下完全重建输入信号的最大值。 如果您的输入不需要太大的带宽、则可以将输入端的低通设置为低于输出速率除以2。

    此致、

    Scott