This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC124S085:DAC124S085CIMM 和/NOPB 之间的差异

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000628/dac124s085-difference-between-dac124s085cimm-and-nopb

器件型号:DAC124S085
主题中讨论的其他器件:DAC63004

大家好、

 

DAC124S085CIMM 和 DAC124S085CIMM/NOPB 之间是否有区别、NOPB 除外、是否无铅?

DAC124S085CIMM“不推荐用于新设计”,但 DAC124S085CIMM 处于活动状态,因此我想知道它是否与 NOPB 有关。

 

此致、

Kurumi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    DAC124S085CIMM 是非 RoHS 版本、不推荐用于新设计。

    DAC124S085CIMM/NOPB 是 RoHS 版本。

    应用是什么? 我建议改用较新的器件、例如具有较低功耗、相同通道数和分辨率的 DAC63004。

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我知道。 非常感谢您的快速响应!

    我现在没有项目信息、但  如果需要、我将介绍 DAC63004。

    此致、

    Kurumi