This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC80502:切换到外部 VREFIO 时是否需要进行任何设置

Guru**** 2803255 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC80502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000627/dac80502-is-there-any-setting-that-needed-to-be-done-when-switching-to-the-external-vrefio

器件型号:DAC80502

你(们)好

我的客户目前对 DAC80502感兴趣、他们对基准电源有疑问。

他们注意到 DAC80502默认使用2.5V 内部基准电压、并想知道是否需要尝试更改外部模式:

例如、当使用5V 外部基准电压为 VREFIO 供电时、是否可以通过 SPI 仅将内部电压切换为外部电压? 或者是否需要进行任何其他调整?

谢谢

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从硬件角度来看、无需更改。 加电后、您需要使用 SPI 命令将基准模式从 INT 更改为 EXT。

    请确保根据 外部基准电压和电源选择正确的 REF_DIV 和增益设置。

    此致、

    AK