This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274:ADS1274延迟时序

Guru**** 2924230 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1274, ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999528/ads1274-ads1274-drdy-timing

器件型号:ADS1298
主题中讨论的其他器件:ADS1274

尊敬的 TI 社区:

我对 ADS1274/8数据表的表10有一个简单的问题。

这是否意味着/DRDY 稳定时间为129 *(1 / Fdata)?

例如、对于 Fdata = 1kHz => tNDR-SPI = 129ms

感谢你的帮助。

此致

Benjamin Nordman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    表10与第27页 ADS1274数据表中的图72相关。  此处描述的/DRDY 稳定时间仅适用于更改模式的情况(请参阅上一页的表9)。  也就是说、是的-如果您在 SPI 模式下以1kSPS 的速率运行、则需要129次转换或129ms 才能看到"新模式有效数据就绪"输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很抱歉、主题"ADS1298"... 不是很认真! 您能改正吗?

    无论如何、非常感谢您的回复。

    当然、在其他情况下、与这个部分不同、并且当应用同步信号/SYNC 时(图73 P28)、数据速率 Wille 始终为 Fdata?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我将帖子标题更新为 ADS1274。

    这与模式更改类似。  如果您以1ksps 运行并将/SYNC 引脚置为有效、则会重置数字滤波器、并且需要129次转换或129mS 才能查看下一个/DRDY 并检索下一个转换结果。  在该初始延迟之后、当/SYNC 保持高电平时、您将以1ksps 速率或每1ms 获得一次数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢标题的更新以及您的回复:-)

    我完全理解它的工作原理。

    此致、

    Benjamin