This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:开始后读取的第一个数据是 alway "0"

Guru**** 1126900 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000410/ads1298-the-first-data-read-after-start-is-alway-0

器件型号:ADS1298

您好!

  我 的器件使用 ADS1298、一切运行正常。 数据收集正常。 我使用过它几年了。

  最近、我发现当 通过写入  ADS_START (0x08)命令启动 ADS1298时、对于所有8个通道、在启动后读取的第一个数据为"0"。

  之后、一切都运行正常。

  这仅在写入 ADS_START (0x08)命令后得到的第一个帧发生。

  ADS1298芯片是否通用? 或者、这可能是我的程序中的问题吗?

  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:

    感谢您发帖。

    在 START 命令之后是否从第一个 DRDY 下降沿读取第一个数据? 您是否能够在第一个数据的状态字中看到0b1100? 如果输入信号发生阶跃变化、则需要等待滤波器稳定(请参阅图58)。

    谢谢

    -TC