This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1262:通道间失调电压变化和通道间失调漂移变化

Guru**** 2966030 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS1262

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999446/ads1262-ch-to-ch-offset-variation-and-ch-to-ch-offset-drift-variation

器件型号:ADS1262
主题中讨论的其他器件:ADS124S08、

您好!

我之前发布了一个有关 ADS124S08的通道到通道失调电压变化和温漂变化的问题。
我得到的答案是、这些值应该非常小、我们可以忽略它们。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/937166/ads124s08-ch-to-ch-offset-variation-and-ch-to-ch-offset-drift-variation/

我收到了与 ADS1262相同的问题。  
在 ADS1262情况下、答案是否相同?

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    Bob 给出的有关 ADS124S08通道偏移变化的答案通常也适用于 ADS1262。 与 ADS124S08类似、ADS1262具有斩波稳定输入。 为了消除 ADC 的任何偏移效应、您可以使用全局斩波模式、该模式将通过两次测量来消除 ADC 偏移、一次测量交换输入、然后将两个值平均在一起。

    与 ADS124S08类似、器件之间可能存在差异、也可能存在很大差异、但在单个器件中、每个输入通道的结构是相同的。  偏移将由 PGA 和 ADC 本身而不是输入连接确定。

    布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的回答。
    很抱歉、我没有询问输入偏置电流以及失调电压和温漂。
    Bob 还回答说、ADS124S08中所有通道的输入偏置电流基本相同。
    ADS1262中的情况是否相同?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba-San、

    是的、ADS1262上的所有通道的输入偏置电流实际上是相同的。

    布莱恩