This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500:电极和 DFT 样本查询

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999833/afe4500-electrodes-and-dft-samples-query

器件型号:AFE4500

大家好、

你好。

我们的客户对 AFE4500有一些疑问。

1.他们是否能够将其用于8-16个不同的电极?
什么是每秒原始数据/ DFT 样本?
3.除本设备外,您还有更多用于体层摄影的套件/选项吗?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    我们希望将此讨论离线、因为器件 AFE4500在 NDA 下共享。

    您能否将您的问题连同此 E2E 帖子的参考发送至 biosensing_afe-support@list.ti.com?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    我刚就此向您发送了一封电子邮件。

    谢谢、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    我将关闭该主题、因为我们已经通过电子邮件进行了回复。