This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7571:单通道 DAC 如何输出四个信号?

Guru**** 2985700 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC7571, DAC8760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1000191/dac7571-how-does-a-one-channel-dac-output-four-signals

器件型号:DAC7571
主题中讨论的其他器件: DAC8760

由于成本限制、我希望使用 DAC7571输出四个独立的电压信号、并控制电压-电流转换电路以输出四个4-20mA。
是否有一个电压保持芯片、可通过模拟开关将 DAC7571输出切换为输出四个独立的电压信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rengui、

    我不知道具体的保持电路、但您可以从多路复用器和电容器构建基本的采样保持电路。 对于使用 DAC8760 (而不是 DAC7571)实现类似功能的设计、有一个特写。 它使用单个 DAC 创建四个电压输出和四个电流输出。 您可以在以下文件夹链接中找到该设计、并在 pdf 链接中找到一个特写。 应该有足够的信息来帮助指导您设计类似的系统。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00760

    https://www.ti.com/lit/pdf/tidubl9

    吴约瑟