This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293evm

Guru**** 2767965 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999923/ads1293evm

主题中讨论的其他器件:ADS1293EVMADS1293

早上好、

我目前是希腊德米克里斯特雷斯大学的本科生,在生物医学领域做论文。 为此、我和我的同事希望开发一个可穿戴传感器系统、该系统将能够持续监控重要的生物医学参数、例如体温、血压、血氧饱和度、耳戴心律以及心电图。

根据过去的项目、我可以自行处置产品、但我不确定这是否适合 上述系统的传导。 更详细地说、我已经拥有以下产品:

  • ADS1293EVM

1) 1)  出于这个原因、我想进行一些测量、以便更熟悉 ads1293evm 并更好地了解它的工作原理、并提供有关心电图的信息。 因此、如果您能告诉我要使用的电极将与 ADS1293兼容、以便执行我的实验测量。

2) 2) 此外、我建议使用一个模拟前端、支持脑电图与心电图并联的同步操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sutiris、

    感谢您发帖并关注 ADS1293。 请参阅我的以下评论。

    1) 1)  出于这个原因、我想进行一些测量、以便更熟悉 ads1293evm 并更好地了解它的工作原理、并提供有关心电图的信息。 因此、如果您能告诉我要使用的电极将与 ADS1293兼容、以便执行我的实验测量。

    >>我建议使用 ADS1293 EVM 和患者模拟器来熟悉器件和不同的 ECG 应用。 请注意、ADS1293 EVM 用于在实验室、仿真或开发环境中对 ADS1293的功能进行电气评估。 ADS1293 EVM适用于与患者、患者诊断或除颤器直接连接。 我们将无法提供有关人体测试的任何建议。

    2) 2) 此外、我建议使用一个模拟前端、支持脑电图与心电图并联的同步操作。

    >>请查看 适合EEG 和 ECG 应用的 AFE ADS1299。

    谢谢

    -TC