This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81416:DAC81416和 XTR117耦合以生成4-20mA 的电压至电流转换

Guru**** 2393565 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR117, DAC81416, DAC8775, DAC8760, XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999652/dac81416-dac81416-and-xtr117-coupling-to-generate-voltage-to-current-conversion-4-20ma

器件型号:DAC81416
主题中讨论的其他器件:XTR117DAC8775DAC8760XTR111

尊敬的支持团队:

我想将 DAC81416和 XTR117耦合、以生成4-20mA 的电压到电流转换。

DAC

此致

瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wasim、

    我建议查看 XTR117的应用电路。  正确选择后、电压输出 DAC81416应能够直接连接到 Rset 电阻器。   

    您还可以将 DAC8760或 DAC8775视为同时支持电流和电压输出的器件。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的回复、您可以进一步解释如何为每个通道输出连接 DAC81416和 XTR117 (16no)、因为 XTR117需要双引脚输入、但 DAC81416是单引脚输出、因此信号返回如何连接所有 XTR117?

    此致

    瓦西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在回答此问题之前、我需要更多信息。

    1.您将如何为控制器、传感器和 DAC 供电? 我是从同一个环路进行的?

    因此、XTR117不能用于为 DAC 电源供电、因为 DAC81416需要更大的电流、所以我假设您将使用外部电源为 DAC +传感器+控制器供电。

    在本例中、我建议使用 XTR111、它是一个3线发送器、由本地供电。

    请参阅以下博客以更好地理解。

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/posts/two-wire-4-20ma-transmitters-background-and-common-issues-part-4

    浏览博客和评论部分后、如果您仍需要帮助、请返回。

    此致、

    AK