This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5675A-SP:时钟振幅

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5675A-SP, DAC5675A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999634/dac5675a-sp-clock-in-amplitude

器件型号:DAC5675A-SP
主题中讨论的其他器件: DAC5675A

我想澄清一下 DAC5675A-SP 时钟输入的振幅要求。 数据表提供了以下规格:

这 是否等效于 VID 与|CLK-CLKC|要求相同的以下 LVPECL 类型差分波形?

例如、如果 CLK 输入的一侧看起来是这样的、幅值为650mVpp 且 CLKC 输入的幅值相同但被反相、这是否满足 DAC5675A 时钟要求(忽略 VCM)? 在本例中、如果我们正确读取该值、|CLK-CLKC|似乎是650mV、并且恰好在 DAC5675A 规格的中间。  

200mV/div

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    是的、正确、650mVpp 差分时钟将正常工作、以便为 DAC 提供适当的时钟。

    此致、

    Rob