This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8742H:使用 DAC8742H 的 HART 信号的多路复用器和多路信号分离器

Guru**** 2506345 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8742H, DAC8742HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998529/dac8742h-mux-and-demux-of-hart-signal-using-dac8742h

器件型号:DAC8742H

你(们)好  

我们使用 DAC8742H HART 调制解调器来发送和接收 HART 信号。 我们需要为16个通道实现 HART 接口。 因此、我们将 CD74HC4067M96用作16:1多路复用器和多路信号分离 器、通过单个 DAC8742H IC 来发送和接收 HART 信号。 请澄清 DAC8742H 是否支持这种 HART 信号的多路复用器和多路信号分离器

此致、

Abishek V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、

    另一方面、我看不到使用多路复用器查看 HART 信号的多个通道存在任何问题。 我认为、多路复用器输入和输出端的串联电阻和电容应足够低、不会干扰 HART 信号。

    我建议使用 DAC8742HEVM 来测试此配置。 您可以使用单个 DAC 并连接多路复用器来测试器件与多个 HART 信号之间的连接。

    您是否有一个包含您要整合的内容的方框图?

    WU Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回答。 请查找方框图供您参考。 我们需要 SIL 认证才能实现。 因此、希望这样使用时不会出现任何问题。
    此外、请为上述实现方案推荐合适的16:1多路复用器和1:16多路信号分离器 IC。
    平路机、
    Abishek V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、

    感谢您的方框图、我只是想确保我了解您是如何将其组合在一起的。

    我不确定我可以向 您提供多路复用/多路信号分离建议。 我从未将此应用组合在一起、我对多路复用器产品线并不是很熟悉。 由于这是插入 HART 信号链的、因此我认为 低串联电阻和电容对于应用非常重要。 同样、我建议您仅 使用 DAC8742HEVM 和用于 CD74HC4067M96的电路板来测试应用。 我认为这对您计划的系统来说是一个很好的测试。

    吴约瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回答。 我是否有机会获取电路板作为测试用途的样片?
    要在 DAC8742H 之间使用多路复用器 、我们需要考虑哪些参数?
    请澄清这两个问题。
    此致、
    Abishek V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abishek、

    您知道您公司的 TI 代表吗? 如果您与他们合作、您可能会获得 EVM 板。 我想他们会想知道您正在处理的项目或应用程序。 如果这不起作用、我可以通过 E2E 电子邮件与您联系吗?

    至于多路复用器、我认为串联电阻和输入/输出电容是我要考虑的最大因素。 如果二者中任何一个足够大、则可能会破坏交流耦合或导致 HART 信号被滤波。

    吴约瑟