This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7834:远程晶体管(温度传感器)配置:NPN 和 NPN 是否正常?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999587/amc7834-remote-transistor-temp-sensor-configuration-is-npn-and-npn-ok

器件型号:AMC7834

第35页图49中的 AMC7834数据表显示了一个带有一个 NPN 和一个 PNP 晶体管的二极管连接配置。

也可以使用两个连接了二极管的 NPN 晶体管进行配置吗?  或者电路是否必须完全如图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    连接两个二极管的 NPNS 没有问题。  该图仅用于说明。  两个 NPNS 的连接方式与图像中所示的方式相同。

    谢谢、

    Paul