This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76930:2个 bq76930级联器件、但某些器件测量电压异常

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998964/bq76930-2pcs-bq76930-cascade-but-some-part-measure-voltage-abnormal

器件型号:BQ76930

尊敬的 TI 专家。

我的客户采用2个 bq76930来完成16节 BMS、他们咨询 TI 的参考设计。 对于每个 bq76930、短接 VC3&vc4和 vc8&vc9。 但他们发现第十二个电压异常、电压为6V、但实际上这个电芯的电压为3V。

您能否帮助检查原理图并解决问题?

thanks.e2e.ti.com/.../1207.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击键、您好!

    根据说明、我了解 U9的 VC5报告了错误的电压。  当然、检查组件的安装是否正确、以便在未使用电池短路的情况下将信号发送到部件。  在电池12上测量的3V 也应该显示在 C59上。  检查是否存在开路或流经输入电阻器的电流、这可能表示电池输入端的 BQ76930或电容器或焊桥损坏。  如果 IC 输入端的电压正确、可能会造成一些损坏、不会显示为输入电流。

    在原理图中、首选以下连接:

    • C102的底部应连接到 GND、而不是 U11 VC0
    • C88的底部应连接到 VC5X_B、而不是 U11 VC5
    • C89底部应连接到 VC5X_B、而不是 U11 VC5
    • C70的底部应连接到 GND_U、而不是 U9 VC0
    • C56的底部应连接到 VC5X_U、而不是 U9 VC5
    • C57的底部 应连接到 VC5X_U、而不是 U9 VC5

    最后2个连接可能会在 VC5上强制施加瞬态应力、从而导致损坏。

    原理图中的电阻器和电容器值是占位值10k 和20pF。  检查是否填充了适当的值。  对于 BQ76930设计、RC 和射频通常为1k、CC 通常为0.1uF 或0.22uF、CF 通常为10uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 WM5295:

    感谢您的详细分析和出色的支持。客户已查看其 PCB、在重新设计 PCB 时找到一些电路 shorted.no。等待以下测试结果。

    再次感谢。

    最恰当的考虑。