This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08D500:ADC08D500和 ADC08D502有何不同?

Guru**** 2813405 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08D502, ADC08D500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998969/adc08d500-what-different-adc08d500-and-adc08d502

器件型号:ADC08D500
主题中讨论的其他器件:ADC08D502

大家好、

ADC08D500和 ADC08D502不同的是 D500每通道可交错至1Gbps、但 D502仅为500Mbps。

此外、这两种器件的性能是相同的? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    主要区别在于 ADC08D502禁用了 DES 模式。

    这使器件能够低于导出限制阈值、此时8位器件的输出限制阈值为1GSPS。

    删除了该特性、将采样率限制为500MSPS。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    我在   ADC08D502数据表中找不到有关 DES 模式的任何信息。 请与我分享。 Tks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    正确、没有 DES 模式。 这就是差异所在。 D500部件具有 DES 模式选项。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!