This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1283:DOUT 信号争用

Guru**** 2768835 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1283, DAC1282

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998383/ads1283-dout-signal-contention

器件型号:ADS1283
主题中讨论的其他器件: DAC1282

我们的应用在同一 SPI 总线上使用多个器件、特别是 ADS1283和 DAC1282。  有一次、我们担心 DOUT 引脚上的信号争用、这并不是因为同时将芯片选择置为多个器件、而是由于上电时的不确定行为或从断电/复位状态转换而导致的。  我们使用限流电阻器来缓解此问题、但这可能会在长网络上的 DOUT 信号上、连接器电容等上造成过多的上升/下降时间  数据表未指定此引脚和其他数字引脚的最大 IOL。  您能否提供此信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  很抱歉耽误你的时间- ADS1283可以灌电流/拉电流1mA、没有任何问题(请参阅第8页的"电气特性"表)。  您当前使用的是与 DOUT 线路串联的电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您专门关注了哪些信息? ...我们在 ADS1283和 DAC1282各自的产品页面上提供了可能有用的 IBIS 模型。

    此致、
    Chris