This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:ADC 的差分输入

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S, INA828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/998793/ads8686s-differential-input-to-adc

器件型号:ADS8686S
主题中讨论的其他器件: INA828

您好!

 我们在其中一个设计中使用 ADS8686S ADC。

我们有差分端模拟信号(+/-3.3V)和单端模拟信号(+2.5V)。

我需要 使用单 个 ADS8686S 将差分和单端模拟信号转换为数字信号。

是否可以将 差分和单端 模拟信号连接到单 个 ADS8686S 进行数字转换?

我可以将差分端信号、即+3.3V 连接到 AIN_0A、-3.3V 连接到 AIN_0AGND 吗?

如果不是、您能向我们推荐差分至单端模拟转换器吗?

谢谢、此致、

Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    感谢您在设计中选择 ADS8686S。

    ADS8688S 仅支持单端输入、因此不需要直接转换+2.5V 信号、但对于差分+/-3.3V、最简单的方法是使用仪表放大器或精密放大器将差分信号转换为单端信号。

    不可以、AIN_xAGND 引脚上的电压应该被限制在-0.3V 和+0.3V 以实现数据表中指定的性能。

    请 参阅下面的一些指导手册:  

    采用仪表放大器驱动高电压 SAR 的电路

    采用缓冲式仪表驱动高电压 SAR ADC 的电路

    谢谢、此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dale:

    感谢您的快速响应和宝贵反馈。

    根据您的建议、 我们将继续使用 ADS8686S 进行单端模拟信号到数字转换、并使用 INA828或类似器件进行差分模拟信号到单端模拟转换。

    使用 ADS8686S 和 INA828完成电路后、我们将向您进行回顾。

    1.您能否分享您的邮箱 ID,以便稍后亲自分享该回路?

    我们还要求使用单端到差动端转换器。 您能给我们推荐一款器件吗?

    谢谢、此致、

    Pedaiah G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    我已要求在本论坛上建立友谊。 请告诉我您的信号特征(差分信号范围、CM 电压、频率等)、以便我可以帮助您检查 INA828是否适合您。

    为此、我们提供了几种解决方案、下面是一本有关 SE 到差分信号与运算放大器的详细指导手册:

      使用双运算放大器电路实现单端到差分

    此外、您还可以使用全差分放大器(FDA)、请参阅另一本指导手册:

      对双极信号使用运算放大器和全差分放大器(FDA)的单端到差分电路

    此致、

    戴尔