This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSC2046E:Sch 审核

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TSC2046E, TSC2046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999048/tsc2046e-sch-review

器件型号:TSC2046E
主题中讨论的其他器件: TSC2046

大家好、

这是 TSC2046E 的客户 SCH。 请帮助您检查是否正常?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    原理图看起来不错。 我只想谈几点意见:

    - AUX 和 VBAT 引脚在不使用时应连接至 GND。 我建议在 AUX 引脚上使用一个0欧姆电阻器。 对于 VBAT 引脚、我建议添加一个将电阻器连接到 GND 的选项。 如果不使用 VBAT、则可以使用一个0欧姆电阻器。

    -我建议为 DIN 和 DOUT 线路添加电阻器封装。 这将允许放置一个0欧姆电阻器以及一个增加此电阻的选项、以帮助解决任何振铃和过冲问题。

    - PENIRQ 引脚有一个内部上拉电阻器,因此不需要外部上拉电阻器。

    -我建议添加一个选项、在触摸屏线路上添加电容器至 GND 以及一些 TVS 二极管封装。 如果触摸屏线路存在噪声(应在靠近 TSC2046的位置添加)、则电容器将有所帮助、TVS 二极管将在需要时帮助添加额外的 ESD 保护层。 请注意、这些组件不需要组装、但应在需要的情况下安装(应在靠近 TS 面板的位置添加)。

    此致、

    Aaron Estrada